结果:找到"eda macOs BigSur ARM",相关内容656条
  • MacOS专业版更新
  • MacOS专业版,提示有1.7版本更新,下载链接并没有更新,还是1.6~.
  • 所属专栏: 使用教程 标签: MacOS 专业版 下载 发帖人:RocJohn 发帖时间:2022-06-23 22:56:00
  • 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
  • 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm架构 arm处理器 linux系统 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
  • 一元的国产ARMHK32F030M商城什么时候有现货呢?
  • 昨晚看了立创的直播,觉得航顺的那款1元ARM挺不错的样子~至少价格是美丽的https://item.szlcsc.com/744582.html请问,HK32F030MF4P6什么时候有现货呢?另外,有配套的开发板卖吗?可惜昨晚直播手气差,没中奖
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: HK32F030M HK32F030MF4P6 1元ARM 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2020-07-30 11:02:00
  • 推荐\\ARMRK3399平台应用
  • 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM RK3399 安卓 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告-315MhzOOKRF发射器
  • 1.方案简介本方案使用GD32E231C8为主控,负责读取按钮输入和生成baseband信号。Baseband信号直接输出给有源震荡器(SiT8008BIF21-33E-105.000000)的OutputEnablePin,控制震荡器的输出,实现简陋的315MhzOOKRF发射器。请注意,本方案没有使用BandpassFilter在输出端上,所以会发射很多不必要的电磁辐射,不可能通过FCC/CE的合规性测试,所以请在有良好微波隔离的房间里使用本方案,不要给他人和自己造成不必要的麻烦。2.GD32E23XMCU产品的介绍GD32E23X系列使用的是ARM较为新设计的CortexM23核心,它...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: Cortex-M23 ARM GD32E231 GD32E23X 发帖人:LTYLTY 发帖时间:2019-05-15 05:18:00
  • RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
  • “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
  • 基于i.MX8QM最优化的ARM版本升级解决方案
  • 【导读】近年来,ARM在移动端异军突起,称霸多年,在x86在内存容量、I/O和处理性能不成比例时,ARM处理器的表现更加合格,ARM处理器的ISA复杂程度要低很多,开放成本也要低。ARM厂家针对许多应用环境切入市场的ARM架构,获得许多X86客户信赖。那么怎样从X86升级到ARM系统将成为持续一段时间的课题。Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,依靠其优秀的人机交互,为大众而喜欢。X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC(机箱+xx主板+xx电源+xx处理器+(光...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: NXP ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-22 11:57:00
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
  • J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
  • JLINK.rar包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.脱机下载没有做本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢JLINK.rar
  • 所属专栏: 开源设计 标签: ARM调试器 发帖人:阳光下的忧郁 发帖时间:2017-12-08 23:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: